Other Parts Discussed in Thread: CC1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1120 您好!
我正在尝试在使用 Smart RF Studio 的200kbit/s 4-GFSK 示例配置文件配置的 CC1120上实现精确的传输时序。 我已经使用 SFSTXON 选通来校准和启用频率合成器、大约2ms 后、我使用引脚控制功能来触发 STX 选通。 使用 示波器测量 CSn 下降沿和 MARC_2PIN_STATUS[0]前沿之间的时间大约为142us。 这段时间我有点惊讶、因为数据表显示从空闲到 TX 的转换(大概包括启动频率合成器)应该大约需要166us、所以如果频率合成器已经启动、我预计到 TX 的转换会短得多。 142us 大约是29位时间、这对我来说似乎有点长。 是否有可能影响这一点的配置选项?
谢谢