This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120 TX 时序

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/721360/cc1120-cc1120-tx-timing

器件型号:CC1120

您好!

我正在尝试在使用 Smart RF Studio 的200kbit/s 4-GFSK 示例配置文件配置的 CC1120上实现精确的传输时序。 我已经使用 SFSTXON 选通来校准和启用频率合成器、大约2ms 后、我使用引脚控制功能来触发 STX 选通。 使用 示波器测量 CSn 下降沿和 MARC_2PIN_STATUS[0]前沿之间的时间大约为142us。 这段时间我有点惊讶、因为数据表显示从空闲到 TX 的转换(大概包括启动频率合成器)应该大约需要166us、所以如果频率合成器已经启动、我预计到 TX 的转换会短得多。 142us 大约是29位时间、这对我来说似乎有点长。 是否有可能影响这一点的配置选项?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设抖动比实际时间更重要、您只需测量延迟、然后使用 MCU 上的计时器将其恢复。

    如果您整体希望两个无线设备之间有很短的时间、我建议使用 IO 配置"IOCFG"中的"Option 0x6"、使用此选项、TX 侧和 RX 侧都将准确地指示出现的 Syncword 何时以及何时发送。 这提供了我可以想到的最佳计时。

    此致、
    /TA