This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDC-01002:如何使 cc1350stk 与 TI-RTOS sensor2cloud 网关设计配合使用?

Guru**** 2507005 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDC-01002, CC1350STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/682316/ccs-tidc-01002-how-to-make-cc1350stk-work-with-the-ti-rtos-sensor2cloud-gateway-design

器件型号:TIDC-01002
主题中讨论的其他器件: CC1350STK

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TIDC-01002项目文件夹中 sensortag 的 hex 文件只能将有限类型的传感器数据推送到 IBM 物联网平台。 此十六进制文件也已在最新更新中删除。 我想知道如何使 cc1350stk 像直接通过蓝牙所做的那样、通过子1网关将其所有传感器数据推送到云中。

如果没有现有的十六进制文件可以执行该操作、我应该从哪个 SDK 示例开始?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们删除了 STK、因为我们停止了对 sensortag 的支持。 我建议将 Launchpad 与传感器 BoosterPack www.ti.com/.../BOOSTXL-SENSORS 配合使用
    您可以开始使用"Using TI 15.4-Stack and portable app to create a remote sensor" Simple Link Academy