This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:通道滤波器旁路

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/684923/cc1200-channel-filter-bypass

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件:CC1125

大家好、

对于 CC1125 、有一个位 CHAN_BW-CHFILT_BYPASS、它允许旁路通道滤波器。 CC1200是否有类似的位?

我看到、在用户指南第114页的表41中、它显示"删除了对 MDMCFG0.CHFILT_BYPASS 的所有引用、因为此功能不起作用"、这使我相信 CC1200上不存在此功能。 请确认。

谢谢、

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、CC1200中不提供通道滤波器旁路功能。

    谢谢、
    PM