This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:cc1125连续 Rx

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/684543/cc1125-cc1125-continuous-rx

器件型号:CC1125

您好!

我正在尝试复制 SmartRF 中显示的连续 Rx 操作。 不过、我不知道智能射频如何实现这一目标。  我只是想让接收器保持断开状态、并将数据显示在 GPIO2行、就像使用 SmartRF 评估板时一样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anita、您好!

    您可以从 Smart RF 导出寄存器值并将其用作 CC1125上的配置。 这将使您具有与 Smart RF 相同的功能。

    此致、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在连续 Rx 模式下是否有任何使用载波检测的方法?  我已经尝试将载波侦听路由到 GPIO2 (IOCFG2 = 0x10)、并尝试使用 AGC_CS_THR、但运气不好。  载波侦听是开启还是关闭、当我以-19dBm 接收数据包时、GPIO2上可用的载波侦听值不会改变。