This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:到引脚的最大电压

Guru**** 2562100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/684445/cc1101-max-voltage-to-pins

器件型号:CC1101

您好,

如果我让 CC1101通过开关(MOSFET)连接到电源、同时接口引脚 (例如 CC1101的 SPI +相关信号)连接到持续供电的 MCU、

可能有任何损坏?   由于一个 IC (MCU)已通电,另一个 IC (CC1101)未通电,但它们之间有接口(SPI)。

Eyal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将违反数据表中规定的最大额定值。 如果您希望关闭 C1101电源、但仍连接了 SPI 接口、则 SPI 引脚上的电压必须为0V

    为什么您在 CC1101电源上有开关、断电电流是否过高?