This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350能否像 CC2640那样实现多角色功能?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/684279/cc1350-can-cc1350-to-do-multirole-like-cc2640

器件型号:CC1350
Thread 中讨论的其他器件: CC2640CC2650

主席先生,

出于历史原因、我的客户使用的是具有 BLE 功能的 CC1350设计产品。 他们已经完成了第一版设计、但现在遇到了实现多角色功能以同时保持3个连接的问题。

我知道 CC2640能够与多角色演示保持3个连接、而 CC1350没有此类演示。 他们已尝试将 CC2640多角色演示移植到 CC1350、但无法使其正常工作。

我要检查的是 CC2640 ROM 的代码是否与 CC1350的 BLE 部件相同? 是否可以将 CC2640的多角色演示移植到 CC1350?

我知道 CC2640R2可以轻松实现、但我的客户必须使用 CC1350。

此致

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、
    由于 ROM 内容相当、因此应该可以将多角色示例移植到 CC1350。 但客户必须移植代码。 可在此处找到针对 ble 2.2的多角色示例:
    github.com/.../multi_role

    下面是一个遵循如何将 simple_central 示例从 CC2650移植到 CC1350的线程:
    e2e.ti.com/.../653876