请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 Thread 中讨论的其他器件: CC2640、 CC2650
主席先生,
出于历史原因、我的客户使用的是具有 BLE 功能的 CC1350设计产品。 他们已经完成了第一版设计、但现在遇到了实现多角色功能以同时保持3个连接的问题。
我知道 CC2640能够与多角色演示保持3个连接、而 CC1350没有此类演示。 他们已尝试将 CC2640多角色演示移植到 CC1350、但无法使其正常工作。
我要检查的是 CC2640 ROM 的代码是否与 CC1350的 BLE 部件相同? 是否可以将 CC2640的多角色演示移植到 CC1350?
我知道 CC2640R2可以轻松实现、但我的客户必须使用 CC1350。
此致
Jacky