请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1310 您好!
我尝试使用 CC2538-BSL 脚本而不是 Uniflash 来刷写带有 Contiki 固件的 Launchpad 并看到以下错误。
用于使用 Contiki 的 cc2538-BSL 脚本刷写"Hello-World"的命令如下所示
使 target=srf06-cc26xx Board=launchpad/c1310 hello-world.upload
不幸的是、我持续遇到以下错误
[错误:"同步(0x55 0x55)"之后等待 ACK/NACK 的超时]
如果遇到这种情况、可能会与什么相关。 一些人提到了启用引导加载程序后门。 如何为 CC1310 Launchpad 完成此操作?
另一个注释是更改波特率。 但是、这似乎没有什么帮助。
任何方向都很有帮助。
此致、
毫米