This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:Contiki-Ng CC2538-BSL 脚本在同步错误后抛出等待 ACK/NACK 的超时

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/684054/launchxl-cc1310-contiki-ng-cc2538-bsl-script-upload-throws-timeout-waiting-for-ack-nack-after-synch-error

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

您好!

我尝试使用 CC2538-BSL 脚本而不是 Uniflash 来刷写带有 Contiki 固件的 Launchpad 并看到以下错误。

用于使用 Contiki 的 cc2538-BSL 脚本刷写"Hello-World"的命令如下所示

使 target=srf06-cc26xx Board=launchpad/c1310 hello-world.upload 

不幸的是、我持续遇到以下错误

[错误:"同步(0x55 0x55)"之后等待 ACK/NACK 的超时] 

如果遇到这种情况、可能会与什么相关。 一些人提到了启用引导加载程序后门。 如何为 CC1310 Launchpad 完成此操作?

另一个注释是更改波特率。 但是、这似乎没有什么帮助。

任何方向都很有帮助。

此致、
毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mobashir、

    如果您想了解我们的引导加载程序及其配置方法、请参阅此处技术参考手册中的第8.1.2节引导加载程序后门:
    www.ti.com/.../swcu117h.pdf

    此致、
    AB