This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:如果我们在 DCDC &lt 上运行 CC1350、我们会看到什么错误场景;2.25V

Guru**** 2552050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/718699/cc1350-what-error-scenario-could-we-see-if-we-run-the-cc1350-on-dcdc-2-25v

器件型号:CC1350

Hei、

我知道如果 VDDS 小于2.25V,我们不应该使用 DCDC,尽管这没有很好的记录,但它只是隐藏在 TI-RTOS 电源驱动器中:)

我的问题是、如果我们确实使用低于2.25V 的直流/直流、那么可能会发生什么误差情况?

芯片是否会无限期挂起、因此需要冷复位才能退出? 还是会继续运行但功耗/RF 性能较差? 还是其他东西?

请提供更多见解。

Mvh、

埃吉勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 VDDS < 2.1V 时、DCDC 模块在硬件中关闭、但发现如果在软件中未设置更高的限制、则 DCDC 和系统其余部分之间的切换会导致 VDDR 上产生较大的纹波。

    因此、我的理解是、在本例中、您将获得较差的性能。 我没有在我的回答中仅根据一些人的记忆进行描述、因此它可能会产生他们不记得的其他影响。

    但是、您不想在系统中使用相同的限值是否有任何原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    在我们的系统中、VDDS 电压在运行期间有时会快速下降、因此我们只是想知道如果在短时间内低于2.25V 会产生什么后果。 在某些情况下、我们可能很难在低于2.25V 之前关闭直流/直流转换器。

    您能否检查除 VDDR 纹波之外是否可能出现任何其他器件关键问题?

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法找到足够的数据、无法充满信心地说低于2.25V 的直流/直流稳压器是安全的、也无法不使用