请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 Hei、
我知道如果 VDDS 小于2.25V,我们不应该使用 DCDC,尽管这没有很好的记录,但它只是隐藏在 TI-RTOS 电源驱动器中:)
我的问题是、如果我们确实使用低于2.25V 的直流/直流、那么可能会发生什么误差情况?
芯片是否会无限期挂起、因此需要冷复位才能退出? 还是会继续运行但功耗/RF 性能较差? 还是其他东西?
请提供更多见解。
Mvh、
埃吉勒