This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:周期性 FS 校准

Guru**** 2810225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/719485/cc1125-periodic-fs-calibration

器件型号:CC1125

您好!

我们使用 CC1125器件、并在切换到和切换发送和接收时手动执行 SCAL。 但是,我们可能会有几天的无线电沉默期。  

在这些情况下、是否有建议的重新校准时间? 我们想到的是1小时。

谢谢

Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个有点难回答的问题。

    理论上(在恒定温度和电压下)不需要重新校准。 此外、由于靠近所有内部模块的位置由内部 LDO 供电、因此电压灵敏度受到限制。

    但是:我们没有进行任何实际测试、无法保证 x 秒正常。

    校准频率也取决于系统的重要性。 即、您是否必须接收数据包? 如果在稍后的情况下、您可以使用具有某种计时器的系统:如果在2-3个时隙中未接收到数据包、则执行重校准以检查原因是否是这样。 如果您有一个关键系统、我会更频繁地通过比抱歉更安全的方法进行校准。

    答案也取决于进行校准的成本。 如果您可以在不增加系统成本的情况下更频繁地进行校准、请执行此操作。

    我会在温度和电源方面进行大量测试、以了解这对您的系统有何影响。