This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:RX FIFO 溢出错误

Guru**** 2548380 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/715340/cc1200-rx-fifo-overflow-error

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件:CC1101

大家好、

我正在尝试在 CC1101和 cc1200之间进行通信。

CC1101按以下设置进行配置  

902.400MHZ 基本频率通道35

默认情况下前导码是相同的、同步也是相同的

它可以与两个 CC1101配合使用  

但是、当我尝试将该模块与 cc1200配合使用时、每次触发 GDO 时、都会出现连续 RX 溢出错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只需验证我是否已正确读取您的帖子:

    您的问题是使用 CC1200作为 TX、使用 CC1101作为 RX? 它是否与 CC1101作为 TX 和 CC1200作为 RX 配合使用?

    是否可以使用 SmartRF Studio 重新创建此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有、我将 CC1101用于 TX、将 cc1200用于 Rx
    实际上、我不确定 cc1200前导码设置和同步字设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更重要的是、我已将 CC1101配置为2 FSK 150kbps
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "我不确定 cc1200前导码设置和同步字设置"是什么意思?

    由于您将 CC1101用于2 FSK、150kbps、因此您不会使用默认的 CC1101设置。 请提供您正在使用的设置。 正如我所问的、能够使用 SmartRF Studio 重新创建问题将会很有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭线程