This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F5137:CCS/CC430F5317

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, SIMPLICITI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/719404/ccs-cc430f5137-ccs-cc430f5317

器件型号:CC430F5137
主题中讨论的其他器件: SimpliciTI

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI、

我正在使用 CCS 对 CC430F5137定制板进行编程。

当我尝试编译代码时、会出现以下错误:

1) 1)说明资源路径位置类型

  标识符"MRF_ADDR_SIZE "未定义 nwk_types.h /ap_data/Components/NWK 第54行 C/C++问题

2) 2)说明资源路径位置类型

  标识符"mrfiPacket_t"未定义 nwk_types.h /ap_data/Components/NWK 行270 C/C++ Problem

我在以下位置添加了 MRFI_CC430:

Properties -> Build -> MSP340 Compiler -> Advance Options -> Predefined Symbols

我还根据以下文档添加了 SimpliciTI 协议栈:

请帮助我解决这个问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我没有 SimpliciTI + CCS 的相关经验、但之前曾将 SimpliciTI 用于 IAR。 MRFI_ADDR_SIZE 和 mrfiPacket_t 均在 mrfi.h 中定义、可在此处找到:

    :\Texas Instruments\SimpliciTI-CCS-1.1.1

    您是否已确保此文件正确包含在您的项目中、并且您的包含路径设置正确?

    Siri