This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:符合 FCC 15.247标准

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/719573/cc1120-fcc-15-247-compliance

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1200

我的客户很难符合 FCC 15.247标准。 其测得的6dB 带宽为183kHz、但需要最低500kHz。 为了实现6dB BW > 500kHz、他们需要对 CC1120进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们将如何接收具有500kHz 6dB 信号带宽的信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能更详细地探讨这个问题吗? 对于6dB BW、我的具体意思是:其功率高于峰值功率减6dB 的总频谱。 希望我的客户的问题能够迅速得到解决。 对建设性的问题和答复表示赞赏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1120上的最大 RX BW 为200kHz。 这就是他们计划如何接收500kHz 宽信号的含义。 换言之、为了符合 CC1120的15.247标准、他们需要使用跳频。

    它们还可以切换到 CC1200。

    我建议在论坛中搜索 CC1120 + FCC 15.247、此主题之前已经介绍过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更好的响应、之三。 我已经向客户发送了关于 FHSS 和 CC1200的帖子的链接。 我想排空所有选项。 我将离线继续 FHSS 讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 CC1120产品页面的技术文档下查看过: www.ti.com/.../swra482.pdf