请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 您好!
我将 CC1101EM 与 TrxEB 配合使用、以验证某些无线电设置并为射频测试实验室提供配置文件。 当我设置大于127的通道号、然后保存.xml 配置时、SmartRF Studio 抛出错误:"寄存器设置将提供无效的 frequncy"。
当文件在此错误后加载时、SmartRF Studio 中的基频、数据速率、通道间距、RX 滤波器 bw 都会损坏。 (但.xml 文件中的值是正确的)。 "Open Cfg"函数似乎不支持 CC1101的完整8位通道编号范围。
当信道为127或更低时、配置文件会正确加载(并且不会出现错误)、然后我可以手动将信道编号更改为8位数字(高于127)、并且对讲机(和 SmartRF Studio)工作正常。 但我无法向测试实验室提供"开箱即用"的文件。
谢谢、
Tim