This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:SmartRF Studio 中的频率设置无效

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/683224/cc1101-invalid-frequency-setting-in-smartrf-studio

器件型号:CC1101

您好!

我将 CC1101EM 与 TrxEB 配合使用、以验证某些无线电设置并为射频测试实验室提供配置文件。 当我设置大于127的通道号、然后保存.xml 配置时、SmartRF Studio 抛出错误:"寄存器设置将提供无效的 frequncy"。

当文件在此错误后加载时、SmartRF Studio 中的基频、数据速率、通道间距、RX 滤波器 bw 都会损坏。 (但.xml 文件中的值是正确的)。 "Open Cfg"函数似乎不支持 CC1101的完整8位通道编号范围。

当信道为127或更低时、配置文件会正确加载(并且不会出现错误)、然后我可以手动将信道编号更改为8位数字(高于127)、并且对讲机(和 SmartRF Studio)工作正常。 但我无法向测试实验室提供"开箱即用"的文件。

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    更改基频、信道间隔和信道编号时、载波频率是否保持在有效范围内?
    例如、当在900MHz 频带中运行时、有效载波频率范围为779.0MHz 至928MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在较高的通道编号下、频率处于有效范围内。
    基本频率为902.499878 MHz
    通道间距为97.991943 kHz
    通道127为914.944855 (从 cfg 文件加载时工作)
    通道128为915.042847 (从 cfg 文件加载时不起作用)
    我正在尝试达到922MHz、我可以手动将通道编号设置为200以到达该位置、但无法从.xml cfg 文件加载它。

    谢谢、

    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的反馈。 这似乎是 SmartRF Studio 中的一个错误。 不要从您的角度看出任何错误的行为。 我将提交一份错误报告。 幸运的是、您可以通过手动设置正确的值来解决该问题。

    此致、

    Øyvind μ A