This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1312R:将 SPI CS 的控制传递给 SPI 驱动器、而不是 NVS 驱动器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/683177/rtos-cc1312r-passing-control-of-spi-cs-to-spi-driver-instead-of-nvs-driver

器件型号:CC1312R

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我有一位客户希望使用较低级的 SPI 驱动程序来控制 CS 信号、而不是直接使用 NVS 驱动程序来控制芯片选择。

NVSSPI25X 驱动器中似乎有一个配置、通过将芯片选择引脚定义为 NFSSPI25X_SPI_SHANG_CS、可以将芯片选择控制移交给 SPI 外设本身。 这是否允许标准 SPI 驱动程序管理芯片选择、还是用于无需干预即可管理芯片选择的外设?

如果可以将此芯片选择功能移交给 SPI 驱动器、则还需要哪些其他配置来启用此功能?

此致、

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    NVS 驱动器取决于是否为其运行定义了 CS 引脚、如果未启用 CS 引脚、则无法正常工作

    如果客户希望使用 SPI 驱动程序并自行处理 CS、则可以在其应用中将 CS 文件保持未定义状态并将 CS 引脚作为 GPIO 进行处理。

    此致、
    AB