This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:wmbus PC 套件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/718304/cc1310-wmbus-pc-suite

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:TIDA-01531

尊敬的先生/女士:

应用程序中。 注释

TIDA-01531,它‘s 了 TI 的 wM-Bus PC 套件,

我是否知道我可以用哪种方式获得它~

PS:我在香港~

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我已就您的问题联系了应用手册的作者。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    遗憾的是、PC 工具(由第三方提供)最近已停产、因此我们无法向客户提供。
    可在此处找到堆栈的公开可用接口:
    github.com/.../README.md

    请注意、今天 TI.com 上的堆栈(OMSv3.0.1)使用 MAC 协议 v1、正在准备中的较新 TI OMS 堆栈版本将使用 v2。

    此致、
    米伦