This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何在 TI 15.4堆栈上为433MHz 启用 Sky66115 PA

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/716916/cc1312r-how-to-enable-sky66115-pa-for-433mhz-on-ti-15-4-stack

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1190

尊敬的 TI:

我使用 SDK simplelink_cc13x2_sdk_1_60_00_29、并希望在 TI 15.4堆栈上为433MHz 启用 Sky66115 PA。

在 Sky66115的真值表中、它具有不同的 TX 模式和 RX 模式引脚设置。

我是否可以使用启用 CC1190以启用 Sky66115的相同方法?

如果没有、您是否有 启用 Sky66115的示例?

谢谢!

此致、

Vince