This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:将配置从 CC1020转换为 cc1200

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1020, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/718768/cc1200-converting-configuration-from-cc1020-to-cc1200

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件:CC1020

你(们)好

我有一款使用 CC1020进行无线通信的产品。 现在、必须开发一种可以与旧产品通信的新产品。 我没有关于源代码以外的旧产品的文档、我知道它正在868.6125Mhz 上广播

是否可以将 CC1020的配置混响为 cc1200的兼容配置? 我有 SmartRF Studio、但 CC1020似乎已过时。

CC1020配置:

const unsigned char DefaultConfig868[32]=

0x1f、// 0x01、接口
0xFF、// 0x02、复位
0x80、// 0x03、排序
0x3A、// 0x04、FREQ_2A
0x22、// 0x05、FREQ_1A
0xBF、// 0x06、FREQ_0A
0x3A、// 0x07、clock_A
0x3A、// 0x08、FREQ_2B
0x28、// 0x09、FREQ_1B
0x15、// 0x0A、FREQ_0B
0x3A、// 0x0B、clock_B
0x44、// 0x0C、VCO
0x51、// 0x0D、调制解调器
0x8B、// 0x0E、DEVIATION1
0xC6、// 0x0F、AFC 控制
0x2F、// 0x10、滤波器
0x61、// 0x11、VGA1
0x55、// 0x12、VGA2
0x2E、// 0x13、VGA3
0x2A、// 0x14、VGA4
0x40、// 0x15、锁定
0x76、// 0x16、前端
0x86、// 0x17、模拟、RX=86/TX=87
0x10、// 0x18、buff 摆幅
0x25、// 0x19、buff 电流
0xAE、// 0x1A、PLL_BW
0x34、// 0x1B、校准
0xB0、// 0x1C、PA_POWER
0xF0、// 0x1D、匹配
0x00、// 0x1E、PHASE_COMP
0x00、// 0x1F、GAIN_COMP
0x00 // 0x20、断电
};

提前感谢

Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4.8 kBaud、曼彻斯特编码、2.475 kHz 偏差、19.2 kHz RX 滤波器带宽。

    请注意、曼彻斯特编码/解码仅对有效载荷和 CRC 执行、所有数据包处理功能仍然可用。 在还需要对前导码和同步字进行曼彻斯特编码的应用中、这可以通过选择 PREAMARE_CFG1.PREAMARY_WORD = 10b 或11b 并手动编码一个两字节长的同步字并将其写入 SYNC3/2/1/0来实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢:)