This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC115L:保护 CC115L 专有配置

Guru**** 2505065 points
Other Parts Discussed in Thread: CC115L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/718665/cc115l-protect-cc115l-proprietary-configuration

器件型号:CC115L

你(们)好

以保护客户的专有配置。 他们不希望其他人可以读出寄存器设置、尤其是同步字。

是否有任何方法来保护它? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC115L 是一种对寄存器没有保护的发送器。 但另一方面、寄存器是 RAM、这意味着断电时内容会丢失。 这同样意味着、要能够从 CC115L 读取寄存器设置、必须在通电且 MCU 已初始化无线电时完成。 然后、第二个 MCU 必须控制 SPI 总线、这并不是简单的、这是基于我在 MCU 仍连接到无线电时使用 CCDebugger 控制客户电路板的经验。

    但是:监听传输的任何人都可以轻松找到同步字、同步字也不是秘密。 如果他们不希望第三方读取他们的消息、则应使用加密。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了! 非常专业的回复。 谢谢。