This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:40MHz 晶体的灵敏度

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125DK, CC1125, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/681995/cc1125-sensitivity-with-40mhz-crystal

器件型号:CC1125
Thread 中讨论的其他部件:CC1200

大家好、

我们目前正在使用 CC1125DK 评估 CC1125、并在 SmartRF Studio 中完成"ETSI CAT1 869MHz"类别和"Generic 868/915/920MHz"类别下的不同设置。 由于 CC1125DK 使用40MHz 晶体、并且第13页的数据表中的灵敏度测量结果适用于32MHz 晶体、我们是否有一个表格显示了 SmartRF Studio 中各类别不同设置的预期灵敏度?

此外、我们还遇到了200kbps 模式问题(下面重点介绍)、灵敏度和 BER 较差。 我们应该期望什么灵敏度? 是否有人可以检查此设置?

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    选择32MHz xtal 或40MHz xtal 不会影响灵敏度。 有关使用40MHz xtal 测量的一些数字、请参阅 :www.ti.com/.../swra424.pdf

    CC1125主要是窄带器件。 如果他们计划使用200kbps、则应使用 CC1200或 CC13xx。 请详细说明该器件的使用方式。

    数据表中规定了200kbps 的预期灵敏度。 它们测量什么以及如何测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    现在、我们将使用 CC1125DK 评估 SmartRF Studio 在屏蔽室中存在的不同模式/设置。 对于200kbps 模式、在接收器上具有-85dB 功率输入时、我们将获得1%的数据包丢失、而在接收器上具有-95dB 功率输入时、我们将获得7%的数据包丢失。 我们是否知道该模式的灵敏度应该是多少?

    数据表中的第13页显示、200kbps 模式的典型灵敏度为-103dBm。 您是否能够确认 CC1125DK 上的情况是否属实?

    http://www.ti.com/lit/an/swra424/swra424.pdf 提供了 SmartRF Studio 中 ETSI CAT1设置的预期灵敏度、我们是否对其余设置具有预期的灵敏度?


    此致、
    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    灵敏度是在 DK 中使用的 EMS 上测量的、因此您应该看到相同的情况。 请注意、数据表中的灵敏度限制是使用3字节数据包、固定数据包长度和每限制20%来测量的。