你好。
我遇到了基于 PQT 的 CC1200监听模式和终止问题、希望获得一些指导/帮助。
我有一个工作频率低于200Hz、9600bps、2GFSK 的发送器、每2.5s 传输一条具有8字节前导码16位同步工作的消息。
我有两个独立的接收器、它们都在监听模式下运行、并基于 PQT 终止。
两个接收器偶尔会在不同的时间丢失一条消息(例如每20-30条消息中有1条)。 如果任一接收器被设定为恒定接收、那么就没有缺失的消息。 我正在使用 Smart RF Studio 中的设置。
有人可以提出建议吗? 非常感谢。
此致、
EE Beng