This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 提供的 MURS 支持(151.820MHz 至154.600MHz)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/717915/murs-support-from-ti-151-820-mhz-to-154-600-mhz

Thread 中讨论的其他器件:CC1125CC1120

我是一名在 cc1352等方面经验丰富的 Simplelink 开发人员、但我对 MURS 支持有新的要求。 我可以说、多无线电芯片不直接支持这一点。 在这种情况下、TI 提供的最佳设计方法是什么?Simplelink 是否仍然是可能的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1352尚未在151-154MHz 频段中运行、我们没有此频段的参考设计(我们有169 MHz 运行的初步设计)。 理论上、可以使用分频器30在低至151MHz 的频率下运行(868/915MHz 频带使用分频器5)。 我不知道第95部分、但如果它与第90部分类似、则 CC1352的频谱屏蔽要求将是极具挑战性的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是否有适用于151-154频段的 TI 技术?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于真正的窄带操作、我们有 CC1120和 CC1125收发器。 我们有一个169MHz 参考设计、这将是一个很好的起点。 同样、我不知道具体细节与第95部分有关、因此无法确定 CC1120/5是否合适。