This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC115L CRC 设置

Guru**** 2510825 points
Other Parts Discussed in Thread: CC115L, MSP430G2453

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/718599/cc115l-crc-setting

器件型号:CC115L
主题中讨论的其他器件: MSP430G2453

你(们)好

以便与 Si4438数据包兼容。 如何将 CC115L CRC 设置为以下格式? 非常感谢。

启用 Si4438 CRC 时、Si4438无法接收来自 CC115L 的数据包

 禁用 Si4438 CRC 后、它可以接收来自 CC115L 的数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC115L 生成的 CRC 是固定的、无法更改。 但是、您可以关闭在 CC115L 上插入 CRC、在 MCU 中计算 CRC 并将其作为有效载荷的最后字节插入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MCU 是 MSP430G2453,是否有 CRC 校验和示例代码? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、
    www.ti.com/.../swra111d.pdf