This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2511EMK:通过虚拟 COM 端口从芯片读取数据并将其写入 PC 的简单方法

Guru**** 2549680 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/717553/cc2511emk-easy-way-to-read-and-write-data-from-chip-to-pc-over-virtual-com-port

器件型号:CC2511EMK

大家好、

我正在使用 TI 为 CC2511EMK 提供的示例应用、我正在使用"射频调制解调器"示例。 我没有包含套件的完整开发板、我将在稍后使用几个 CC2500。 现在、我想知道是否有办法使用示例中的 USB 模块在 Windows 上轻松与 Putty 等终端应用进行通信。 如果有人只读写 UART 的任何示例代码、我可以将其放入数据中、这将是非常感激的。  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Syeda、

    我不知道这方面的纯实例。 如果您正在进行 USB 到 UART 的连接、我怀疑您只能从 RF_MODEM 示例中提取 USB 相关部分。