This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:无线电到空闲状态

Guru**** 2814335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/718238/cc1125-radio-to-idle-state

器件型号:CC1125

您好!

在用户指南中有语句=>将 CSn 拉低将使无线电进入空闲状态

是使用 SPI 时、芯片组始终处于空闲状态。

请对此进行澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不是指您在哪个版本的用户指南中找到了报价。 我假设您是指芯片处于睡眠状态的时间、如 www.ti.com/.../swru295e.pdf 中的图2所示。 只有当芯片处于睡眠状态时、将 CSn 拉至低电平才会导致状态变化。 对于所有其他状态、必须发出命令选通才能更改状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户指南- 295e
    请查看附注22和页码101。

    '将 CSn 拉至低电平将使无线电进入空闲状态'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    状态0处于睡眠状态、因此我的注释有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅用户指南中的内容。 它没有提到只有在器件处于睡眠状态时才会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的... 我的问题已得到解决。