This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:建议在传感器控制器中执行多少数据处理?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/681516/cc1312r-how-much-data-processing-is-it-advisable-to-perform-in-the-sensor-controller

器件型号:CC1312R

我正在使用 CC1312创建超低功耗系统。 我想知道、在传感器控制器本身(当然在器件的限制范围内)执行数据处理是否有利(如果有利、又会影响到什么扩展)、而不仅仅是唤醒 ARM M4并发送数据?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唤醒 CM4会增加功耗、而传感器控制器的设计功耗极低。 这意味着、大多数在传感器控制器中执行数据后处理的用例以及在必须对数据执行操作时唤醒 CM4将实现最低功耗。

    例如、与每次唤醒 CM4相比、在唤醒 CM4之前、通常在传感器控制器 RAM 中存储多个读数所需的电流更少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我的数据处理要求相对简单(一些简单的加法和乘法)、与执行类似操作的 M4相比、传感器控制器使用的电流是否更少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可能、我会在传感器控制器中执行它。