This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:支持低于400MHz

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/681537/cc1312r-sub-400mhz-support

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310

我目前正在寻找芯片来构建 UHF 数据链接、并满足以下要求:

工作频率为300MHz 至400MHz

2.< 50kHz 带宽(~32kbps)

3.~0.5英里范围,无障碍。

1310和/或1312R 是否是这方面的理想候选器件?  我从文档中不清楚这些芯片是否支持<400MHz。

我更喜欢1312R 中性能更高的 ARM 内核、以可能替代器件中的另一个微控制器、但这并不是绝对必要的。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两款器件均可使用、符合您的要求。
    CC1310的额定工作频率为433MHz (和868/915MHz)、我们有一个适用于431-527MHz 频段的参考设计。 287MHz 至351MHz 和359MHz 至439MHz 频段尚未完全表征 RF 性能(灵敏度、输出功率等)。 然而、VCO 也针对这些频率进行了完全特性描述。 我们没有较低频段的参考设计、但433MHz 参考设计是一个很好的起点。 根据法规要求、可能需要对天线/SMA 连接器的 LC 滤波器进行一些微调。
    CC1312R 的额定工作频率为868/915MHz。 已检查433MHz 操作、性能与 CC1310相同、但尚未完成完整特性描述。 可以使用与 CC1310相同的参考设计(CC1310和 CC1312R 引脚兼容)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于频率低于433MHz 的 BOM、此帖子可能是一个起点: e2e.ti.com/.../1856287