This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:CC1350STK

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/679029/cc1350stk-cc1350stk

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件:CC1350

我们正在开发无线模拟和数字数据收集器。 我们之所以选择 CC1350是因为它的核心 CPU 能够在低于1GHz 的频率下进行远距离通信、而在2.4GHz 频率下进行蓝牙短距离应用通信。 我需要设计帮助来连接具有 高达3伏3伏的3轴模拟输出的3轴加速计(ADXL377)与 CC1350 12位 ADC。 对于 CC1350的 RHB 封装,我们能否使用 DIO_7 (引脚20);DIO_8 (引脚21);      DIO_9 (引脚22)。 除了 ADXL377、我们还将添加温度传感器和其他模拟输出传感器。 如果您有参考电路原理图、您能提供它。

谢谢、

Mukund Gupte

GM Elektrotek。 公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -请注意、CC1350无法同时实现完全 BLE 和低于1GHz。 您可以执行低于1GHz + BLE 信标或在两个堆栈之间切换。
    -为什么您使用具有模拟输出的加速计而不使用具有内置 ADC 的加速计来提供更好的精度?
    - CC1350上的 ADC 需要一些时间才能从通道切换。 与本例中的情况一样、读取3个通道的时序要求是什么?

    我们没有针对这种确切用例的参考设计、但 www.ti.com/.../CC1350STK 同时具有加速计和温度测量功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对无线模数数据收集器设计的响应。 我们找到了 Analog Devices 的 ADXL372 (+/-200g 加速计)、它在同一芯片中具有 A 至 D、并且具有 SPI 数字接口。 对于 CC1350、我们只能使用低于1GHz 技术与距离主 CC1350模块50英尺的传感器(ADXL372)进行无线通信。 我想向您发送原理图来确认与 CC1350、ADXL372的接口是否正确。 如果可能、我可以在此响应上附加 pdf 原理图。

    谢谢、

    此致、

    Mukund Gupte
    GM Elektrotek、Inc.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图有两个选项:
    -选择"插入代码、附加文件..." 在右侧的回复窗口下、您可以选择在回复中包含文件。
    -或者、如果您不希望在论坛上公开原理图、您可以向我发送朋友请求、并将其作为私人邮件的一部分发送。