This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L 射频 BoosterPack

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC110L, MSP430G2553, CC1101, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/681081/cc110l-rf-boosterpack

主题中讨论的其他器件:CC110LMSP430G2553CC1101CC1120

大家好、我是巴塞罗那大学的学生、最近我购买了 CC110L 射频 BoosterPack。

我正在搜索此应用程序(参见下图)任何人知道我可以在哪里找到它? 我想简单地测试不同的参数

MSP430G2553、MSPF5529以及 MSP432的模块的调试功能。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗密欧

    是的、它是为 CC1120 BoosterPack 开发的、但也适用于 CC1101 BoosterPack。 该软件位于以下位置:

    www.ti.com/.../boostxl-cc1120-90

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、这正是我想要的。

    此致

    奥斯卡·罗密乌