This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:SWRC319/LaunchXL-CC130原理图|电感器 L22不同的参考设计值

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01519, LAUNCHXL-CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/717092/cc1310-swrc319-launchxl-cc130-schematic-inductor-l22-different-values-across-reference-designs

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:TIDA-01519

您好!

我有多个参考设计原理图、并对系统的射频部分进行了布局。  (我确信稍后会有一些布线宽度/阻抗问题)。

我注意到 LAUNCHXL-CC1310 (版本1.3.0)与 TIDA-01519 REV E1之间的差异。  

在 LAUNCHXL-CC1310 (版本1.3.0)上、我将介绍电感器 L22 (即27nH)。

我在 TIDA-01519、REV E1上看到该电感器值为18nH。

这是否取决于某些 PCB 层叠系数?

我们应该只使用27nH 值吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应遵循 www.ti.com/.../technicaldocuments 下"设计文件"下的参考设计。 TIDA 设计可能基于参考设计的初始版本、稍后不会更新。