请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件:TIDA-01519、
您好!
我有多个参考设计原理图、并对系统的射频部分进行了布局。 (我确信稍后会有一些布线宽度/阻抗问题)。
我注意到 LAUNCHXL-CC1310 (版本1.3.0)与 TIDA-01519 REV E1之间的差异。
在 LAUNCHXL-CC1310 (版本1.3.0)上、我将介绍电感器 L22 (即27nH)。
我在 TIDA-01519、REV E1上看到该电感器值为18nH。
这是否取决于某些 PCB 层叠系数?
我们应该只使用27nH 值吗?
谢谢、