This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:在400MHz 上12.5...25kHz 偏移时改善相位噪声

Guru**** 2555250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/678014/cc1200-improving-phase-noise-at-12-5-25-khz-offset-on-400-mhz

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件:CC1125

您好!

使用未记录的合成器相关寄存器设置、是否有任何方法可以改善上述偏移处的相位噪声? 我尝试最大程度地提高接收器选择性。 现在、当我根据公布的相位噪声值和所需的 S/N 裕度计算相位噪声、并将其与测量值进行比较时、选择性似乎受到了相位噪声的限制。 缩小 RX 滤波器带宽不会改善选择性。

改善相位噪声的最佳方法可能是增加合成器的比较频率。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基准不能增加到40MHz 以上。

    要尝试的一件事是在进行频率合成器校准后将寄存器 FS_CHP 设置为最大值(= 0x3F)。 这会增加电荷泵电流。 我们在 CC1125上使用该值来改善868MHz 运行时的近端相位噪声。 我尚未在433MHz 运行时以及 CC1200上对此进行测试、但值得一试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、我会尝试。 内部相位比较器是否直接以外部40MHz 基准频率运行? 如果它在较低的频率下运行、我想可以通过内部分频器设置来增大它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进入相位检测器的参考频率与晶体频率相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    我尝试过最大电荷泵电流、接近相位噪声(大约20kHz)下降5dB、但缺点是相位噪声在800kHz 偏移附近显著增加。 我还能尝试解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想法不一。 抱歉。

    不确定您用于 FSDIG0.TX_LPF_BW 的内容、但我假设这设置为3。 将其更改为2、将在大约300kHz 及更高频率范围内提供较低的相位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RX_LPF_BW 当前为3。 我尝试较低的值。 我想我可以享受这种性能、最重要的是接近降噪。 但在 RX 状态下、我很难覆盖 FS_CHP 寄存器值。 当我尝试在合成器校准选通之后写入该寄存器时、会始终有其他一些值覆盖它。 似乎 CC1200会不断更新该寄存器。 我能够测试 TX 状态下的效果。 我的应用是400MHz (非跳频)上的半双工单频应用。 我应该在哪一点准确写入该寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭寄存器 FS_AUTOCAL 中寄存器的自动校准。
    使用 SCAL 手动校准
    写入 FS_CHP 寄存器
    转至活动模式(STX 或 SRX)