请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 我已经阅读了相关主题、其中提到了使用 SE2435L 功率放大器进行 RSSI 偏移所需的更改。 但是、如何确定要覆盖的十六进制值? 例如、我们测量了16dB 增益(也通过应用手册 SWRA505A 进行了确认)-要使用的适当覆盖十六进制值是多少、这是否记录在任何位置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经阅读了相关主题、其中提到了使用 SE2435L 功率放大器进行 RSSI 偏移所需的更改。 但是、如何确定要覆盖的十六进制值? 例如、我们测量了16dB 增益(也通过应用手册 SWRA505A 进行了确认)-要使用的适当覆盖十六进制值是多少、这是否记录在任何位置?