This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:SE2435L RSSI 偏移

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/717070/cc1310-se2435l-rssi-offset

器件型号:CC1310

我已经阅读了相关主题、其中提到了使用 SE2435L 功率放大器进行 RSSI 偏移所需的更改。 但是、如何确定要覆盖的十六进制值? 例如、我们测量了16dB 增益(也通过应用手册 SWRA505A 进行了确认)-要使用的适当覆盖十六进制值是多少、这是否记录在任何位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 e2e.ti.com/.../657760中的最后一篇文章 介绍了您可以在哪里找到有关您必须更改的覆盖项的信息。 您是否在覆盖列表中找到了覆盖并尝试对其进行修改? 尝试降低几个值、看看正确 RSSI 值的距离有多近。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、这只是一种试错调整吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基本而言。 我们通常在不进行补偿的情况下进行 RSSI 与输入电平的测量、并从中看到我们是否必须增加或减少 n dB。 覆盖的分辨率以 dB 和2为单位。 因此、如果您需要2 dB 调整、则覆盖编号为+/- 2。