This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:在 CC1190 Lauchpad 上更改 CC1312R1F3的 CC1310F128

Guru**** 2584375 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/716956/cc1312r-changing-the-cc1310f128-for-the-cc1312r1f3-over-the-cc1190-lauchpad

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1190

您好!

我不`m 是否可以将 CC1190 Lauchpad 上嵌入的 CC1310F128替换为我从德州获得的 XCC1312R1F3样片。

我已经`ll 它们以不同的时钟速度运行、并且我更改了 ccfg 文件中的时钟源以对其进行补偿。

我还下载了特定的 CC13X2 SDK、并将我的代码从 CC13x0 SDK "翻译"到 CC13X2 SDK。

此替换是否需要其他修改?  

谢谢你。