This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:是否有计划在 CC1350上支持 Thread 协议?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/716925/cc1350-any-plans-to-support-thread-protocol-on-cc1350

器件型号:CC1350

您好!

是否有任何支持 CC1350上的 Thread 协议的计划?

如果不是、我假设这是因为没有闪存。

Thread 堆栈有多大? 它只是不适合128 KB 闪存吗?它是否适合但 TI 不支持它、因为它为应用留出了太小的空间?

此致、

埃吉勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 TI 不会在 CC1350上支持 Thread,因为您已经知道闪存大小是有限的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄光表示:Thread 协议在代码大小方面是一个巨大的堆栈、因此 CC1350不仅仅具有足够的闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议使用 CC1352或 CC2652。