This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:S 参数

Guru**** 2535670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/715372/cc1190-s-parameters

器件型号:CC1190

S 参数数据是否可用于 CC1190 (S2P 格式)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您需要 s 参数的用途是什么? S 参数是小信号、因此对 PA 用处不大。 我强烈建议使用此参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大信号源阻抗/负载拉会更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在 CC1190上完成了负载拉取、但:

    CC1190的 PA 输出必须具有最佳阻抗。 同时、必须对谐波进行充分滤波、以通过 ETSI/ FCC。 对于 ETSI、由于辐射值远高于传导值、因此传导二次谐波的衰减必须大于 ETSI 限值。 因此、遵循该参考设计将大大缩短开发时间并降低风险。 对于无法直接遵循参考设计的客户、我建议在我们的参考设计上运行 ADS (或类似)仿真、并将 S11、S22、S21与客户布局进行比较、并进行调整、直至达到相同的值。