This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120地址设置/过滤问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/716325/cc1120-cc1120-address-setting-filtering-issue

器件型号:CC1120

你(们)好  

我们目前正在开发 CC1120项目。

关于地址设置,有一些问题。

对于 CC1120、我知道地址滤波是通过设置 RX 的 PKT_CFG1和 DEV_ADDR 并在 TX 数据包中设置1字节地址值来完成的。

但我想在项目中使用4字节地址。 是否可以设置寄存器设置并过滤寄存器以获得大于1字节的地址值?

还是应该将4字节地址放入有效载荷中并自行实施滤波?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    硬件仅支持对1字节地址进行过滤。 如果您想使用比这更长的地址、则必须在软件中实现该功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢:D