This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1100:将 CC1100替换为 CC1101

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/716251/cc1100-replacing-cc1100-with-cc1101

器件型号:CC1100
主题中讨论的其他器件:CC1101

我们计划从 CC1100无线电芯片升级到 CC1101。  

 

过去曾多次讨论过更改此芯片是否需要完全 FCC 重新认证、是否可以作为允许的更改进行测试、或者是否需要测试。  

 

自我们上次讨论以来已经有几年了,当时的想法是,这将是一种宽松的改变。  

 

我想得到一个明确的答案、以便我们能够推进变革并安排任何所需的监管测试。  

 

请注意、除了将新器件替换为电路板上的旧器件之外、不会进行任何硬件更改。