This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如何开始使用 CC1352R?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/715694/cc1352r-how-to-get-started-with-the-cc1352r

器件型号:CC1352R

您好!

我很期待使用目标 MCU CC1352R 获得我的 LaunchPad、我已经习惯了 MSP430系列、阅读 CC1352R 的数据表、我意识到它完全不同。

我有一些问题、例如:

3个 CPU 将如何相互通信、我指的是主 ARM、来自射频电路的 ARM 以及来自传感器控制器的 CPU。

我已经下载了 SmartRFStudio 和 Sensor Controller Studio (我已经有 CCS)、我不知道如何开始。 我的主要好奇心还在于我刚才提到的两种桌面应用程序生成的代码和配置如何在它们之间以及主应用程序之间进行通信。 不仅生成了这些代码、还提供了从 SDK 到 Simple Link 系列的驱动程序和框架的其余部分。

我对 CC1352R 功能的看法很好、但我还不知道如何管理太多的代码层和交互、我的意思是、在实际中如何实现?

我还看到有一种选择、即在 TI-RTOS 中使用或不使用驱动程序等。 它是如何工作的?

如果有人能为我澄清问题、那就太棒了!  

我刚刚了解 Resource Explorer、并在学习 MSP430时使用它、但由于选项、层和应用太多、我有点迷路了!

谢谢!

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您 先在 dev.ti.com/.../上学习 SimpleLink Academy。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄晨

    即使知道 Resource Explorer 工具(这是一个很好的工具)、我也不知道该培训部分。 我将从这个北方开始。

    非常感谢您和 TI Academy 提供此内容!

    Sara