This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC1350:BeagleBone Black

Guru**** 2517770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0084, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/678260/linux-cc1350-beaglebone-black

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件:TIDEP0084

工具/软件:Linux

我已完成 低于1GHz 传感器到云工业物联网(IoT)网关参考设计。 在 3.1.2.2.1中,当我运行 setup_beaglebone.sh 脚本时,出现以下错误消息:

这需要一个有效的互联网连接...
NPM 错误! Linux 4.9.78-ti-r94
NPM 错误! argv "/usr/bin/nodejs "/usr/bin/npm "install"
NPM 错误! 节点 v6.14.0
NPM 错误! NPM v3.10.10
NPM 错误! 代码 EREADFILE

NPM 错误! 提取/root/.npm/fs/0.0.0/package.tgz 归档文件时出错:ENOENT:无此类文件或目录,打开“/root/.npm/fs/0.0.0/package.tgz”
NPM 错误!
NPM 错误! 如果您需要帮助、您可以在以下位置报告此错误:
NPM 错误! <github.com/.../issues>

NPM 错误! 请在任何支持请求中包含以下文件:
NPM 错误! /home/debian/tidep0084/example/commissioner/npm-debug.log

原因是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如错误消息所示、您需要连接到活动的互联网连接。 您的 BeagleBone Black 是否已连接到以太网?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确定我已连接互联网,我可以安装其他软件并更新源列表。错误,我不知道为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 我已经解决了这个问题并完成了整个参考。但最后一个小问题是、当我将 LCD BoosterPack 连接到 CC1350,时、它无法显示任何内容、我想知道在连接后是否还有其他工作要做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用以下示例进行了测试: dev.ti.com/.../README.html 、您在显示屏上看到了一些内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测试了这个显示示例、一切都好。 但 在 http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_1_60_00_21/examples/rtos/CC1350_LAUNCHXL/ti154stack/sensor/README.html,there 中不显示任何内容。 是否在 本示例中设置了一些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认情况下、它会将消息输出到 UART。 如果要输出到 LCD、必须在"预定义符号"中禁用 Board_display_use_UART 并启用 Board_display_use_LCD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,在本项目中找不到两个预定义符号,我使用 CCS 的搜索功能。 我发现的所有内容都是"ifde...endif"、所以我找不到它真正定义的位置。因为我不清楚这些头文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。