This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:天线阻抗的测量

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/678660/cc1125-measurement-of-impedance-of-an-antenna

器件型号:CC1125

我正在计划 CC1125天线的布局。 我可以在微带上正常工作、但当我查看阻抗匹配时、我被告知需要 VNA 来测量它。 我很少这样做、购买一个的费用也不值得。 甚至租用一辆也是令人不能再好的。 是否有另一种在不使用 VNA 的情况下测量915MHz 阻抗的方法?

谢谢

Peter   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您确实需要 VNA 来测量阻抗。 查看低成本 USB VNA: miniradiosolutions.com/.../

    这足以以低于标准 VNA 的价格测量天线。 费用低于500美元。

    您计划使用哪种天线?

    查看 DN035: www.ti.com/.../swra351a.pdf

    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您必须提出这个问题、您可能需要 VNA。

    但是、还有更便宜的替代方案:
    您可以获得一个频谱分析仪/网络分析仪、如 Keysight FieldFox
    您可以获得标量网络分析器和阻抗桥接器。 (假设您只需要幅度信息)
    您可以使用一个信号源和一对方向耦合器来制作自己的器件。 (假设您只需要幅度信息)
    你可以做我在大学里做的事,用一条有槽的线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我想要的! 非常感谢。 我使用的天线是来自 LINX Technologies 的 SPLATCH。 我想获得具有一些正增益的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发帖。 您对第一句回答正确! 我不擅长射频、无法自行弥补