请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1201 Hallo togehter、
我已通过 SPI 将 CC1201连接到 Raspberry PI 3。 通过 SPI 连接工作(我可以设置和读取寄存器)。 启动通过复位引脚对我的芯片进行重置。 然后、所有必要的寄存器都通过 SPI 写入。 之后、我将状态设置为空闲、然后更改为 RX。
如果我想发送一些数据包、我要将数据发送到 TX FIFO 寄存器(这似乎有效、字节检测器(扩展0xd6)显示我已经写入的字节数)、然后将状态更改为 TX。 但 FIFO 中的字节数不会减少、射频输出上没有任何反应。
星座图:固定长度为0x06字节。 FIFO 包含6个以上字节!
缺少什么命令? 是否有解决方案的想法?
大家好
Johannes