This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:4GFSK 模式下的长前导码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/678379/cc1125-long-preambles-in-4gfsk-mode

器件型号:CC1125

您好!

在4GFSK 模式下运行时、我需要较长的前置放大器(大约150字节)、我的接收器使用 eWOR 功能。  这是为了让我的接收端点达到所需的工作电流。

从 CC1125用户指南可以看出、最大编程前导码值为30字节。

您能不能建议我可以提高这一比例的方法。  Smart RF Studio 允许您使用非常长的前置放大器评估 eWOR、如何在发送器端实现这一点?

谢谢、

Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 e2e.ti.com/.../493922e2e.ti.com/.../382598
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何推荐的数据包设置配置来使用"在 FIFO 中无任何内容时发送选通、然后在所需的延迟填充 FIFO 后"这种方法在4GFSK 模式下也适用于固定数据包长度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此方法可用于任何数据包配置。 它还与调制格式等无关