This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:异步 Rx 模式

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/678250/cc1350-asynchronous-rx-mode

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他部件:CC1101CC1310

您好!

cc1350在低于1GHz 频带中是否提供异步 Rx 模式(如 CC1101中提供的支持传统器件的模式)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于您正在寻找异步模式、您的用例是什么? 您可以在 CC1310上执行此操作(请参阅续 SmartRF Studio 中的"Rx"选项卡)、但由于无线电不是专为其设计的、因此性能将受到限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要升级已经在 CC1101上运行的产品。 我们在新设计中需要 BLE、它还应向后兼容市场上现有的传统 BLE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    市场上的这些具有以下规格:OOK、40kbps、无同步字、4位前导码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    稍微不同的问题:为什么在 CC1101上使用异步模式? 它是否是不带前导码/同步的数据包格式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚才成功地按了"发送"、您刚才添加了一些更多信息。 我将进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知、这并不是开箱即用的简单方法。 这一个的潜在音量是多少? 如果您不希望在论坛上打开朋友请求、请向我发送一份请求。