This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:将不发送数据

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121, CC1120, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/676972/cc1120-will-not-transmit-data

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他部件:CC1121CC1101

你好

我想从 CC1120/CC1121发送一些随机数据、并使用频谱分析仪来验证我的射频设置、但我无法发送任何数据。  

这是我用于发送数据的代码。 它适用于 CC1101、但不适用于 CC1120:

void TX (int CS){
//-将芯片选择拉低
//-将数据传输到 TX FIFO (0x3F | 0x40)
//-选通指令 STX (0x35)
//-刷新 TX FIFO (0x3B)
//-芯片选择高电平

digitalWrite (CS、low);
while (digitalRead (MISO)>0){}

SPI.transfer (CC1101_writeToFIFO);
for (int i=0;i<30;i++){
 SPI.transfer (i);

digitalWrite (CS、HIGH);
延迟(50);
digitalWrite (CS、low);
while (digitalRead (MISO)>0){}

spi.transfer (CC1101_gotoTX);
SPI.transfer (CC1101_flushTX);

digitalWrite (CS、HIGH);

发送后、 MARC_STATUS1寄存 器显示 TX 成功完成、但我在频谱分析仪上看到的只是430MHz 附近的平坦射频波。 868MHz 周围没有任何变化、这是设定的频率。

这些设置来自 SmartRF Studio。 它们首先被写入、然后被读回、以确认它们被存储:

二进制文件 HEKS
IOCFG3 00000110 6.
IOCFG2 00000111 7.
IOCFG1 00110000 30
IOCFG0 00111100 3c
SYNC3 01101110 6e 110
SYNC2 00101100 2c. 44.
SYNC1 01101110 6e 110
SYNC0 00101100 2c. 44.
SYNC_CFG1 00001011 B
SYNC_CFG0 00010111 17. 32位同步字
偏差_M 10011010 9A 25kHz 偏差
MODCFG_DEV_E 00000101 5. 正常模式、2FSK
DCFILT_CFG 00011100 1c.
前导码_CFG1 00010101 15. 3字节前导码、0x55
前导码_CFG0 00101010. 2A
FREQ_IF_CFG 01000000 40
IQIC 01000110 46.
CHAN_BW 00000001 1 200KHz 带宽
MDMCFG1 01110110 76. 曼彻斯特、反转数据
MDMCFG0 00001101 D
符号2 01100011 63.
symbol_rate1 10101001 A9 4800合成率
符号_RATE0 00101010. 2A
AGC_REF 00100000 20.
AGC_CS_THR 00011001. 19.
AGC_GAIN_ADJUST 00000000 0
AGC_CFG3 1000001 91.
AGC_CFG2 00100000 20.
AGC_CFG1 10101001 A9
AGC_CFG0 11001111 cf
FIFO_CFG 10000000 80
DEV_ADDR 00011111 1f 31.
Setting_CFG 00001011 B
FS_CFG 00010010 12. 868MHz
WOR_CFG1 00001000 8.
WOR_CFG0 00100001 21.
WOR_EVENT0_MSB 00000000 0
WOR_EVENT0_LSB 00000000 0
Pkt_CFG2 00000000 0 始终给出 CCA
Pkt_CFG1 00000000 0
Pkt_CFG0 00000000 0 固定的数据包长度
RFEND_CFG1 00001111 F
RFEND_CFG0 00000000 0
PA_CFG2 01111111 7F
PA_CFG1 01010110 56.
PA_CFG0 01111110 7E
Pkt_LEN 00011110 1e. 30字节数据包长度
IF_Mix_CFG 00000100 4.
FREQOFF_CFG 00000000 0
TOC_CFG 00001011 B
MARC_SPACE 00000000 0
ECG_CFG 00000000 0
CFM_DATA_CFG 00000000 0
EXT_CTRL 00000001 1
RCCAL_Fine 00000000 0
RCCAL_ROLL 00000000 0
RCCAL_OFFSET 00000000 0
FREQOFF1 00000000 0
FREQOFF0 00000000 0
FREQ2 01101100 6c.
FREQ1 10000000 80 868MHz
FREQ0 00000000 0

是否有任何想法、原因是什么? 配置、代码还是硬件?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5244151、

    您有什么硬件? 如果您有 TI 开发套件、请首先尝试相关的 SmartRF Studio。

    为什么要以868MHz 的频率发送数据、而以433MHz 测量、则不会有任何数据? 如果您有定制硬件、则需要发布原理图的剖面图、以便我们可以对其进行审阅。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我没有在868MHz 上接收到任何数据时、如果频率设置不正确、我会在不同的频率上滚动。

    我使用来自 ebay 的其中一个模块、中心频率为868MHz。 我可以尝试找到原理图、但我猜这是基于 TI 的参考设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户5244151

    如果您有 TRXEB、请使用下面链接的用户指南。

    www.ti.com/.../swru294a.pdf

    在 TRXEB 和您的模块之间连接这些信号(和电源)。

    用于复位 EM 板的 RF_RESET_N P7.10信号
    RF_SPI0_SCLK P7.12 EM SPI 接口时钟信号
    RF_SPI0_CS_N P7.14 EM SPI 接口片选信号、低电平有效
    RF_SPI0_MOSI P7.16 EM SPI 接口 MOSI 信号
    RF_SPI0_MISO P7.18 EM SPI 接口 MISO 信号
    GND P7.20 EB 和外部 MCU 板的公共接地

    这将使您能够使用 SmartRF Studio 执行初始调试。

    如果您的上述代码、我没有看到任何初始化代码被剪切。 我想确保器件已实际配置。

    此致、
    /TA